This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520487/mspm0g3507-lp-mspm0g3507-fusion_digital_power_designer-question

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好 TI

  • 我是否可以询问 TI LP-MSPM0G3507是否可与 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 软件一起使用以通过 PMBus 与 MSPM0G3507通信?

  • 计算机端需要什么硬件设备?

  • 上述软件提供哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以从 UCD 器件数据表中获取 UCD CPU 信息:

    Fully Programmable High-Performance 31.25
    MHz, 32-Bit ARM7TDMI-STm Processor
    – 32KB of Program Flash
    – 2KB of Data Flash with ECC
    – 4KB of Data RAM
    – 4KB of Boot ROM Enables Firmware Boot-Load
    in the Field via I2C or UART

    此外、对于 G3507的 CPU 规格而言、这已经足够了。

    但是还需要注意其他硬件规格、例如 PWM 分辨率、ADC 分辨率和速度。

    这取决于您的设计要求。

    请参阅 UCD 和 MSPM0的器件数据表进行参考。

    Unknown 说:
    fusion_digital_power_designer

    有关此软件库的详细信息、请向 UCD 器件 E2E 提交 E2E 请求单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我可以直接使用它、或者我应该在其他支持论坛中发布问题以进行确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于其他要求。

    例如 PWM、G3507不支持 ps 级 PWM 分辨率。 最大分辨率为12.5ns。

    此外、我不知道这间图书馆的详细要求。

    最好考虑 UCD 团队的意见。

    MSPM0可用作电源序列发生器、但并非所有硬件规格都符合您的要求。