请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具/软件:
您好 TI
-
我是否可以询问 TI LP-MSPM0G3507是否可与 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 软件一起使用以通过 PMBus 与 MSPM0G3507通信?
-
计算机端需要什么硬件设备?
-
上述软件提供哪些功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
我是否可以询问 TI LP-MSPM0G3507是否可与 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 软件一起使用以通过 PMBus 与 MSPM0G3507通信?
计算机端需要什么硬件设备?
上述软件提供哪些功能?
我们可以从 UCD 器件数据表中获取 UCD CPU 信息:
Fully Programmable High-Performance 31.25
MHz, 32-Bit ARM7TDMI-S
Processor
– 32KB of Program Flash
– 2KB of Data Flash with ECC
– 4KB of Data RAM
– 4KB of Boot ROM Enables Firmware Boot-Load
in the Field via I2C or UART
此外、对于 G3507的 CPU 规格而言、这已经足够了。
但是还需要注意其他硬件规格、例如 PWM 分辨率、ADC 分辨率和速度。
这取决于您的设计要求。
请参阅 UCD 和 MSPM0的器件数据表进行参考。
Unknown 说:fusion_digital_power_designer
有关此软件库的详细信息、请向 UCD 器件 E2E 提交 E2E 请求单。