Thread 中讨论的其他器件: AM2434、 TMDS243EVM
工具/软件:
您好、
我们目前正在设计基于 LP-AM243平台的定制电路板。
在本设计中、我们打算准确使用 LP-AM243电路板中实现的 XDS110原理图部分。
但是、由于我不熟悉 TI 产品、因此希望能澄清如何将调试器固件初始编程到 TM4C 器件。
具体来说、我想了解在电路板启动期间首次对 TM4C 进行编程的过程。
为了推进这一过程、我们是否应该在原理图中包含任何具体注意事项或其他元件?
此外、我们计划从设计中移除 USB Type-C 电路。 因此、将不会连接到 AM2434处理器的 USB 数据线。
这是否意味着在我们的设计中处理器将不再支持 USB DFU (器件固件更新)?
如果是、是否仍然可以通过 UART 对处理器的外部 OSPI 闪存进行编程? 如果您能确认或更正此假设、我将不胜感激。
非常感谢你对这些问题的支持和指导。
此致、
Mehmet