This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:基于 LP-AM243电路板的新设计

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, AM2434, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515792/lp-am243-new-design-based-on-lp-am243-board

器件型号:LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件: AM2434TMDS243EVM

工具/软件:

您好、

我们目前正在设计基于 LP-AM243平台的定制电路板。

在本设计中、我们打算准确使用 LP-AM243电路板中实现的 XDS110原理图部分。

但是、由于我不熟悉 TI 产品、因此希望能澄清如何将调试器固件初始编程到 TM4C 器件。

具体来说、我想了解在电路板启动期间首次对 TM4C 进行编程的过程。

为了推进这一过程、我们是否应该在原理图中包含任何具体注意事项或其他元件?

此外、我们计划从设计中移除 USB Type-C 电路。 因此、将不会连接到 AM2434处理器的 USB 数据线。

这是否意味着在我们的设计中处理器将不再支持 USB DFU (器件固件更新)?

如果是、是否仍然可以通过 UART 对处理器的外部 OSPI 闪存进行编程? 如果您能确认或更正此假设、我将不胜感激。

非常感谢你对这些问题的支持和指导。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新帖子以使其再次可见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    我们不支持客户使用"TM4C1294NCPDTT3R"实现自己的 XDS110调试器。  应使用外部仿真器在电路板上启用调试功能。

    以下链接包含可以使用的外部仿真器示例:

    XDS110 XDS110调试探针
    XDS200 XDS200调试探针
    XDS560v2 XDS560v2调试探针

    请注意、TMDS243EVM 包括可与外部仿真器配合使用的20引脚和60引脚接头。  您可以参考此 EVM 的设计文件、作为如何启用头与外部仿真器一起使用的示例。

    此致、
    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    请确认一下、TI 没有提供预编译的 二进制文件来将 TM4C 器件配置为用作 XDS110调试探针。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    正确。  TI 不提供用于配置 TM4C 器件以用作 XDS110调试探针的软件。

    此致、

    Melissa