This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:S4MF06607BSPZQQ1在 EOL 测试中失败

Guru**** 2789205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514170/tms470mf06607-s4mf06607bspzqq1-failed-in-eol-test

器件型号:TMS470MF06607

工具/软件:

S4MF06607BSPZQQ1、D/C:2340+523423422345+5、

L/N:4009456PHI、3599770PHI、3627159PHI、3627165PHI、

COO:PH、MSD PKG、RoHS、ST

控制器在 EOL 测试中失败。 已附加图像以供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您的 EOL 测试是什么?

    这是生产测试的一部分吗?

    什么确实失败了?

    此装置是否已在现场?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、状态将更改为"打开"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的 EOL 测试是什么?  :- 线端测试是我们的最终测试阶段  

    这是生产测试的一部分吗?  是的  

    什么确实失败了?   :-  VCU 没有与我们的电子箱通信(无信号)

    此装置是否已在现场?  :-没有它在客户的线测试结束时得到了缺陷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="577181" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514170/tms470mf06607-s4mf06607bspzqq1-failed-in-eol-test/5839291 #5839291"]

    什么确实失败了?   :-  VCU 没有与我们的电子箱通信(无信号)

    [/报价]

    您好、

     使用哪种类型的通信(例如 UART、SPI 等)?

     您能否在已知良好的电路板与故障电路板上显示信号的探头捕获?

     在故障板上、您能否像在 GPIO 模式下那样切换这些引脚?

     可以进行 ABA 交换测试吗? MCU 是否会出现故障?  

     A-B-A  SWaP 方法是一种简单的交叉检查测试、可以确认观察到的问题不是系统性的。

    • A-B-A  交换方法
      (1)拆除可疑组件( A )。
      (2)更换可疑组件( A )和已知良好的组件( B )、然后检查原主板现在是否正常工作。
      (3)安装可疑组件( A )连接到已知良好的板上、然后查看良好的板上是否出现相同的故障。