Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1107 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我有几个关于 GPIO 设置的问题:
1我的客户想将 GPIO 配置为 推挽 或 开漏 。 如何通过 SysConfig 进行设置?
2对于 5V 开漏 配置、是否只允许使用 上拉至5V ?
感谢您的指导—提前感谢!