This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:通过 SysConfig 对 GPIO 配置提出问题

Guru**** 2990730 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519124/mspm0g1107-questions-on-gpio-configuration-via-sysconfig

器件型号:MSPM0G1107
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:
我有几个关于 GPIO 设置的问题:


1我的客户想将 GPIO 配置为 推挽 或 开漏 。 如何通过 SysConfig 进行设置?


2对于 5V 开漏 配置、是否只允许使用 上拉至5V ?


感谢您的指导—提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否在 MSPM0中安装了消费类电子控制(CEC)驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1我的客户想将 GPIO 配置为 推挽 或 开漏 。 如何通过 SysConfig 进行设置?

    推挽是 syscfg 中的公共输出。

    开漏需要在 syscfg 中启用高阻态。

    2 for 5V 开漏 配置、是否只允许使用 上拉至5V ?

    PA0和 PA1支持外部5V 上拉电阻。