This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:如何使用 SWD 设置限制闪存

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517478/mspm0g1506-how-to-restrict-flash-using-swd-settings

器件型号:MSPM0G1506
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

你好。


我正在考虑更改为 NONMAIN 以更改 SWD 设置。
我的目标是设置具有 PW 的调试
我正在考虑使用 flashctl_nonmain_memory_write 作为参考。 是否可以通过设置 passwordDebugLock 来实现上述目标?
请回答、因为这是 SWD 设置、所以我想仔细进行设置。


我使用的是 MSPM0G1506 + SDK 2.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议在 sysconfig->configuration NVM->BCR 配置中修改 NONMAIN。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。


    该方案现已可供实施。
    我计划使用 Uniflash 来检查其操作、但是如何将其设置为需要密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CCS、您可以点击"View"->"Target Configuration"->"MSPM0Gxx.ccxml"

    在目标配置中、您可以 使用 SWD 密码写入来进行连接。  

    修改密码后、可以保存.ccxml 文件。 然后可以将其加载到 Uniflash 中。

    此致、

    现金好