This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:DATA 存储体中的 EEPROM 仿真

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517215/mspm0g3519-eeprom-emulation-in-data-bank

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

大家好、我想在 DATA 存储体中实现 EEPROM 仿真 B 型、我有一些疑问:

1)只需设置#define EEPROM_EMULATION_ADDRESS FLASHCTL_DATA_ADDRESS (0x41d00000)或介于0x41D0.0000到0x41D0.3FFF 之间的内容就足够了?

2)数据表中的"主闪存存储体或数据存储体中多达32个由应用选择的扇区可用作高耐久性扇区。 这就实现了
经常更新闪存数据的应用程序、例如 EEPROM 仿真。" 它如何适用于选定的数据库作为高耐久性行业?

3)据我所知,如果我在数据库中模拟,我可以继续在 bank0中运行代码(将不得不更改/创建 EEPROM 仿真代码的轮询部分)是正确的吗?

4)为什么 EEPROM_TypeB_init ()函数在扇区未满的情况下传输数据项? 它影响耐力计算,因为我的应用程序可以有一些权力 ciclyes 一天.

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.可以将其设置为0x41d00000。  

    2. 这里没有配置。 您可以直接将任何扇区用作高耐久性扇区。  

    3.是的,是正确的。

    4.  EEPROM_TypeB_init ()函数的设计就像通电时一样,它会传输数据。 客户可以修改此功能、因此不需要此功能。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助现金豪、关于高耐久性领域、我找不到关于它在 TRM 中如何工作的说明、如果需要使用超过32个扇区、那么耐用性将会很高 、我发现此文档 www.ti.com/.../mspm0-flash-module-presentation.pdf 说"擦除/编程周期耐久性(下部32kB 闪存)是100k 个周期用于 EEPROM 仿真应用程序擦除/编程周期耐久性(剩余闪存)是10k 个周期"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解文档中的描述可能会令人困惑。 我们已与我们的内部团队核实、并确认用户可以将任何一个部门用作高耐久性部门。 硬件端的扇区之间没有差异。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 eeprom_emulation_address 设置为 FLASHCTL_DATA_ADDRESS (0x41d00000)、代码卡滞  

    void Default_Handler(void)
    {
        /* Enter an infinite loop. */
        while (1) {
        }
    }

    通过调试、我可以看到行中发生了这种情况  

    Temp0 = *CheckGroupPointer;

    来自 EEPROM_TypeB_checkFormat()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在 SDK v2.04.00.06中的 eeprom_emulation_type_b_LP_MSPM0G3519_nortos_ticlang 工程上进行测试。  

    我没有遇到任何问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我尝试了 b 型的两个示例、结果相同、然后我将仿真地址更改为0x41d00078、开始正常工作、我设置了0x41d00000、但它仍在工作、我不知道发生了什么情况、在我之前测试 DL 时、可能会超过每个字线允许的最大写入操作数、读取操作可能会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      擦除后、将清除每个字线允许的写入操作。 所以、我怀疑这是根本原因。  

    由于 它现在也在您这边工作、我们能否结束这一主题?

    此致、

    现金好