This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:无法打开 SYSCONFIG 错误加载 D:\ws_msp\timerled_MSP-EXP432E401Y_tirtos_ccs\timerled.syscfg、由于此错误、也无法构建工程

Guru**** 2961100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518317/msp432e401y-not-able-to-open-sysconfig-error-loading-d-ws_msp-timerled_msp_exp432e401y_tirtos_ccs-timerled-syscfg-and-also-not-able-build-the-project-due-to-this-error

器件型号:MSP432E401Y
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经安装了 CCS 和 msp432 SDK、我无法打开 SysConfig、也无法构建示例工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会将您的问题转发给我们的 CCS 专家、因为我似乎遇到了类似的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会将您的问题转发给我们的 CCS 专家、因为我似乎遇到了类似的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、MSP432E 示例非常旧、它似乎是使用旧版本的 SysConfig (1.4.0)创建的。 我假设大家都使用的是较晚的 SysConfig 版本(Charles、我看到您使用的是 v1.22)。 这些示例可能与较新的 SysConfig 版本不兼容。

    我的 CCS 12.8.1中发现了许多版本的 SysConfig、因此 CCS 使用了它可以找到的较旧版本(1.10)、并且相关文件成功打开:

    我建议抓取一个较旧的版本,并尝试: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG

    谢谢

    Ki