This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:在 SysConfig 中启用/禁用 FCL

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524061/mspm0l1306-fcl-enable-disable-in-sysconfig

器件型号:MSPM0L1306
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

从以下数据表中可以看出、无论是否有外部 ROSC、都可以启用/禁用 FCL (频率校正环路)。

默认情况下、是否使用我们的 SysConfig 启用了 FCL?

在 SysConfig 中从何处启用/禁用?

请您明确告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:
    1.默认情况下、SysConfig 中未启用 FCL

    2.可以在 SysConfig 的 SYSCTL 部分中启用它

    但是、您需要启用外部 ROSC 才能使其正常工作。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我很困惑。

    根据上述规格、似乎可以在没有外部 C 的情况下使用 FCL、精度为-2.6%至1.8%。 我们的理解是否正确?

    FCL 是否需要 ROSC?

    如果是、没有 FCL 或 ROSC 时、精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    让我来帮忙。 FCL 需要 ROSC。 没有 FCL 时的精度就是您之前提到的(-2.6%至1.8%)。

    此致、

    Diego Abad