This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在 noRtos 工程中配置2个 netif

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523195/am2634-configure-2-netif-in-nortos-project

器件型号:AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 Am2634评估板,并希望配置2个 IP 地址到板,以实现这个由 SysConfig 配置的2个元素,但我发现代码卡在网上

 while (false == App_isNetworkUp (netif_default))

[Cortex_R5_0]========================
CPSW LWIP HTTP Web 服务器
=========================
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:0的 Mac 地址分配从4减少到2
打开 MAC 端口1
EnetPhy_bindDriver:1873
打开 MAC 端口2
EnetPhy_bindDriver:1873
PHY 0处于活动状态
Phy 3处于活动状态
在启动 lwIP 时、本地接口 IP 启用了 DHCP
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
主机 MAC 地址-0:1c:63:49:11:BE:A5

主机 MAC 地址-0:00:00:00:00:00:00:00

Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:192.168.1.4
Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:192.168.1.3
正在等待网络打开...

请建议什么问题与这个...和 我们如何解决它

SDK 版本- mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13

Lwip_stat 和 netif 调试  

请尽快提供您的反馈