This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:有关 ADC 和 GPAMP 的输入电阻的问题(与 LaunchPad 电路板相矛盾)

Guru**** 2932970 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524204/mspm0g3507-question-about-input-resistance-of-adc-and-gpamp-contradictory-with-launchpad-board

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具/软件:

读取 MSPM0G3507数据表时、ADC 的输入电阻为0.5k Ω。 GPAMP 的输入电阻为0.65k Ω。 GPAMP 值中有一条注释、指出输入电阻是 GPAMP 中多路复用器的输入电阻。

但是、根据 LP-MSPM0G3507原理图、该值似乎相互矛盾、其中分压器中具有10k 电阻器的10k 热敏电阻连接到 ADC 通道或 GPAMP 外设。 如果数据表中的值正确、则由于输入负载被分频、从 ADC 读取的值将不正确。

我确实与其他器件(如 MSPM0C1104)进行了交叉检查、该器件的 ADC 输入电阻为26k Ω。

数据表中的0.5k Ω 和0.65k Ω 值是 ADC 和 GPAMP 的实际输入电阻还是其他值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考 下面的屏幕截图、了解 Rin 在 SAR ADC 结构中的位置、它与 S1和 Cs/h 一起构成 SAR ADC 的采样保持电路、这将影响 ADC 的最小采样时间、并与外部阻抗计算相结合、只要满足此最短采样时间、我认为它不会影响采样结果、您可以使用 LaunchPad 进行一些基本测试以进行验证。

    此致、
    彼得