This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523923/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishekh:

    PA10可用作从 SHUTDOWN 模式唤醒 MCU。

    IO 唤醒机制 在电平匹配时运行、 任何配置为唤醒的引脚上的电平匹配都会触发从 SHUTDOWN 模式退出的序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢鹏飞

    我正在尝试将 PA10配置为  具有唤醒功能的标准配置 但得到以下错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这可能是 SysConfig 错误。 您只需将所需的 PA10引脚配置为通用 GPIO 输入引脚、然后使用该引脚进行关断唤醒测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经尝试过这种方法、但它不起作用。 我已经将 PA17配置为  具有唤醒功能的标准配置  这是有效的。 我想配置 PA10的额外唤醒源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您使用的是 MSPM0G3519 LaunchPad。

    是否确保 J12&J13中的跳线连接到 BP 侧? 该操作将使 MSPM0的 PA10和 PA11连接到 LaunchPad 的接头。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我未使用 LaunchPad。 控制器的 PA10通过100 Ω 电阻与唤醒源连接。 在关断期间、唤醒源会发送一个脉冲(3.3V 电平)、该脉冲应该唤醒微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 LaunchPad 进行了测试、MCU 可以从我这边的 PA10唤醒。 我将 为 SDK 2.4.0.6使用 SysCtl_SHUTDOWN_LP_MSPM0G3519_nortos_ticlang 示例、我在示例中唯一进行的更改是将 GPIO_SWITCH 从 PA18更改为 PA10。

    在本例中、关断设置为由唤醒 IO 的高电平匹配唤醒、如果在 PA10中设置恒定高电平电压、MCU 将持续唤醒并切换 PB22引脚。 您可以尝试增加 PA10脉冲的宽度、并检查它们是否从 PB22切换(或者您也可以检查功耗)。