This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261x 上无 TRST、EMU0和 EMU1

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, AM261-SOM-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525050/am2612-no-trst-emu0-and-emu1-on-am261x

器件型号:AM2612
Thread 中讨论的其他器件: AM261-EVM-EVM SOM

工具/软件:

您好、

我的客户现在是使用 AM2612设计其 PCB 板、然后他们对 JTAG 电路有一些问题。

  - AM2612没有 TRSTn 引脚。  如何处理 XDS110上的 TRSTn 引脚?  如何重置?

  - AM2612也没有 EMU0/EMU1。 如何处理 XDS110上的 EMU 引脚?

    他们担心在没有 EMU0/EMU1的情况下是否无法使用刷写工具或某些功能。 该客户中的其他工程师似乎使用 EMU 作为触发和调试引导模式接口信号。

    在没有 EMU 的情况下是否有任何问题?  

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    [引述 userid="10509" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525050/am2612-no-trst-emu0-and-emu1-on-am261x

      - AM2612没有 TRSTn 引脚。  如何处理 XDS110上的 TRSTn 引脚?  如何重置?

    [/报价]

    TRSTn 可保持悬空。

    [引述 userid="10509" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525050/am2612-no-trst-emu0-and-emu1-on-am261x

      - AM2612也没有 EMU0/EMU1。 如何处理 XDS110上的 EMU 引脚?

    [/报价]

    EMU0/EMU1也可以保持悬空。  

    请参阅此原理图、其中显示了配置用于连接 AM26x MCU 的14引脚 TI JTAG 连接器:

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的回答。  

    客户正在查看 AM261-SOM-EVM 的原理图。 XDS110的 TRSTn 似乎连接到 MCU_PORz。 哪一种解决方案更好、即浮动或 MCU_PORz?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    在 AM261-JTAG-EVM 实现中、这使得 SOM 器件可以通过 JTAG 复位。 如果需要该功能、则可以使用该功能。  

    否则、您可以将引脚悬空。

    此致、

    Brennan