部件号:*** >
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:*** >
您好、Zhao、
感谢您的支持。
我已经尝试使用.bat 文件生成、但如下所述。
Python 找不到指定的路径。 'Pip'是一个内部或外部命令、它不被识别为可操作的程序或批处理文件。 'Pyinstaller'是内部命令或外部命令、不能识别为可操作的程序或批处理文件。 无法找到指定的路径。 按任意键继续...
但按下任何键后、窗口将关闭。
有什么建议吗?
此致、
Kenley
对于 BSL、 还没有命令行来实现它。 但是、 ti.com/lit/an/slaae88c/slaae88c.pdf?BSL=1747190824745&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSPM0L1306%253FkeyMatch%253DMSPM0L1306%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN 中介绍了实现 ts 主机的流程。
您好、Zhao、
好的、谢谢。
BTW 返回到 bsl.exe、客户已尝试、但出现以下错误。
====
找到 MSP COM 端口:COM20
配置 UART:9600 波特率、8 个数据位(LSB 在前)、无奇偶校验、以及 1 个停止位。
错误:无响应!
===
他们想知道如何应对。
如表 3-5 所述。 Slae88c.pdf 中的独立信号连接、
导线已连接、但在使用示波器进行检查时 BSL_invoke 似乎不会生效。
此致、
Kenley