This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512744/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    对于.exe、可以使用 GUI_EXE_Update.bat 生成该文件。

    否、它不能在命令行上使用。

    对于 uniflash、通过 BSL 更新是一个新函数、现在没有相关文档。 我将与团队核实这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    感谢您的支持。

    我已经尝试使用.bat 文件生成、但如下所述。

    Python 找不到指定的路径。 'Pip'是一个内部或外部命令、它不被识别为可操作的程序或批处理文件。 'Pyinstaller'是内部命令或外部命令、不能识别为可操作的程序或批处理文件。 无法找到指定的路径。 按任意键继续...

    但按下任何键后、窗口将关闭。

    有什么建议吗?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试这一个。

    e2e.ti.com/.../MSPM0_5F00_BSL_5F00_GUI.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    我已经尝试过,但它不起作用。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将.exe 放在文件夹“BSL_GUI_EXE"中“中、然后执行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    它似乎现在起作用了。  

    谢谢你。

    请问您从哪里获得该.exe?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     .bat 文件需要与 python 环境配合使用。 我从我的团队那里得到了.exe、这与.bat 生成的内容相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 谢谢你。

    关于 uniflash、在确认后期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    关于它不能在命令行上使用、客户还有其他问题。

    在电路板工厂中、我们认为自动化是必要的、例如自动将固件从功能测试仪写入 MCU。

    我相信其他用户也在这样做、但是您如何处理批处理(命令行处理)?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BSL、 还没有命令行来实现它。 但是、 ti.com/lit/an/slaae88c/slaae88c.pdf?BSL=1747190824745&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSPM0L1306%253FkeyMatch%253DMSPM0L1306%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN 中介绍了实现 ts 主机的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    好的、谢谢。

    BTW 返回到 bsl.exe、客户已尝试、但出现以下错误。

    ====

    找到 MSP COM 端口:COM20

    配置 UART:9600 波特率、8 个数据位(LSB 在前)、无奇偶校验、以及 1 个停止位。

    错误:无响应!

    ===

    他们想知道如何应对。
    如表 3-5 所述。 Slae88c.pdf 中的独立信号连接、
    导线已连接、但在使用示波器进行检查时 BSL_invoke 似乎不会生效。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色电路板的用途是什么? 那是定制板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是购买 XDS110 调试探针时附带的转换板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以您使用的是独立的 xds110 还是板载 xds110? 请再次检查信号连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Standalone XDS110、我们已经检查了信号连接、与表中的连接相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们之前对其进行了测试、它应该能正常工作。 您是否可以在 Launchpad 上使用 xds110 并再次对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它正在 LaunchPad 的 xds110 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则 GUI 应该正确无误。 您可以尝试另一个独立的 xds110 吗? 还是尝试使用 AUX 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们尝试了 Uniflash、通过 XDS110 调试探针的调试连接器(SWD 接口)进行写入、但仍然无法通过 AUX 连接器 (UART 转 BSL) 进行写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    您对如何解决此问题有何建议?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 Gary 进行了检查、根本原因是 GUI 上选择了错误。

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。