This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PRUICSS1 IEP0 EDC_LATCH0 信号中断 PRUICSS0 RGMII 传输

Guru**** 2563310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523237/am2434-pruicss1-iep0-edc_latch0-signal-disrupts-pruicss0-rgmii-transmit

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好、

IM 使用 pruicss0 和 MII0 与 FPGA 进行 RGMII 通信、使用 pruicss1 进行 EtherCAT 通信。 我发现、当 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 为高电平时、来自 pruicss0 的 RGMII 传输将输出车库标志。 此引脚与 pruicss0 有何关系? 根据我的理解、这只会影响审慎 1?

谢谢。此致
Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    这是意料之外的情况。 我们将检查并返回

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    为了更好地理解和帮助诊断您的问题、请提供以下信息:

    1.您使用的是 TI 板 (AM243x EVM、AM243x LP) 还是定制板?

    2.有关设置的更多详细信息:
      - ICSSG0 MII0 端口配置(速度,双工设置)
      -正在使用 PRU 固件
      -你是如何观察垃圾输出(示波器,逻辑分析仪?)

    3.当 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 信号不为高电平时、您是否看到 ICSSG0 MII0 的预期输出?

    4.您是否注意到 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 变为高电平时的任何模式? 它是周期性的还是由特定事件触发的?

    此致
    Archit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    1.我们使用定制板、其中 icssg0 mii0 RGMII 信号线连接到 FPGA、EtherCAT 路由到 CPB 连接器但当前未连接到任何内容所需的 icssg1 线、 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 连接到公接头和 FPGA、其默认为稳定的高电平、可通过直接连接到地来下拉

    2.

    ICSSG0 MII0:
     -速度: 1Gbps
     -全双工
     -基于 SORTE_g 固件的定制 PRU 固件

    -通过将数据写入 FPGA 的存储器并通过 SPI0 读回来观察输出

    3.我使用超过 1M 个通信周期(通过 RGMII 写入并通过 SPI0 读回)验证了如果   PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 为低电平、则我正确传输的数据可以通过使用电缆将其拉低或将引脚定义为输出并将其主动驱动为低电平来进行验证

    4、由于未实现 EtherCAT、但如果未特别设置为零、则引脚始终为高电平、因此在使用示波器传输 RGMII 数据时无法观察到信号的任何变化  

    OUT PCB 设计不允许直接观察 RGMII 数据线、因此当 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 为高电平时、我无法检查信号是否存在差异。

    感谢您的支持。

    此致
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的答复。 我计划在 TI 电路板本地重现该问题、以确保它不是特定于电路板的问题。  

    同时、我还将在内部与团队核实是否有一些已知问题可以帮助解释此行为。

    请预计下周会有回复。

    感谢您的耐心。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    正如我提到的、我正在与 SORTE 团队讨论此问题、他们要求提供以下信息以更好地隔离问题。

    1. 您使用的是哪种 SORTE_G 固件型号?
      1. SORTE_G 器件
      2. SORTE_G 控制器
    2. 如果可能、您能否提供已用作开发基准的 SORTE_G 固件版本?
    3. 是否在实施中使用 ICSS IEP PDI 看门狗?  

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit:

    1.我将 PRU 固件基于 SORTE_G 控制器固件、但我只重复使用了 RGMII/MII 寄存器配置、32 字节发送函数和接收任务
    2.我不能直接在这里提供,但这里是使用过的组件及其配置的完整运行:
    - MII/RGMII 在 1Gbps 全双工模式下激活 L2 并在 32 字节模式
    - xfr2vbus 在模式 0x6 中复制发送数据从 msram 到 64 字节块的 PRU ram
    - PRU 任务管理器在 eth 模式下接收,接收从 SORTE_g 控制器接收的任务,并修改,以直接将接收到的数据移动到 msram
    Im 未 在我的 PRU 驱动程序中使用 ICSS IEP PDI 看门狗

    此致
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的答复。 我将与团队讨论此问题、并向您提供最新信息。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    团队的一项建议是、观察到的问题也可能是引脚级干扰。 您能否检查锁存输入引脚在 SoC 引脚多路复用级别是否靠近 RGMII Tx 引脚?

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit:

    感谢您的答复。 我现在必须处理另一个主题。 我会尽快提出一些测量结果。 锁存器n`t 其中一条 TX 线路、但位于不同的层上、因此我们预计不会出现问题。  

    此致
    Lucas