This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:闪存驱动程序"从 JSON&quot 加载;在使用 SYSCONFIG 1.22.0/AM64x MCU+ SDK 11.0 时失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524263/sysconfig-flash-driver-load-from-json-fails-with-sysconfig-1-22-0-am64x-mcu-sdk-11-0

器件型号:SysConfig

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在尝试为自定义闪存配置 OSPI 闪存驱动程序时、我尝试使用“Load from JSON“功能来导入通过 ospi_flash_diag 生成的 JSON 文件、但使用 MCU+ SDK 11.0/SysConfig 1.22.0、我收到错误消息(“ReferenceError:eclipseOpenBrowserseFileDialog2 未定义“):

使用相同的 CCS 安装 (12.8.1) 和 MCU+ SDK 10.01/SysConfig 1.21.2、可以正常工作:

由于具有 SysConfig 1.22.0 的 MCU+ SDK 10.01 与 MCU+ SDK 11.0 的故障方式相同、因此我猜问题出在 SysConfig 1.22.0 中。

这是已知问题吗?

有什么已知的权变措施吗?

此致、

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    自行更新:我尝试了 SysConfig 1.24.0、这似乎可以解决问题。

    将 SysConfig 1.24.0 与 MCU+ SDK 11.00 配合使用时、是否有已知问题、或者这个问题应该可以解决?

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    请留出一些时间来检查上述内容并返回。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    我在 SysConfig v1.23 中检查了上述内容、似乎也能正常工作。 唯一的问题是 SysConfig v1.22。

    您可以使用 SysConfig v1.21.2、因为它将与 SDK v11.0 兼容。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您的答复。

    一个小问题:

    您可以使用 SysConfig v1.21.2、因为它将与 SDK v11.0 兼容。

    我不认为组合不兼容、但我想这只是一个拼写错误。 您建议我们使用 SysConfig 1.23 还是 1.24?

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    您建议我们使用 SysConfig 1.23 还是 1.24?

    我刚刚查看了 SysConfig v1.23 的发行说明、似乎没有针对 AM64x 器件的器件数据更新。 因此、您可以顺利使用 SysConfig v1.23。

    但是、SysConfig 上有一些与 GPMC 相关的更改、从 v1.21.2 迁移到 v1.22.0。 因此、请勿使用 SysConfig v1.21.2、因为这可能会出现兼容性问题。

    此致、

    Tushar