请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户之前面临的问题是、在多核系统项目中、客户无法将 MPU 区域和防火墙区域配置为每个内核 16 个限制。 相反、SysConfig 将所有内核中配置的区域识别为初始化实例、因此无法为每个内核配置 16 个。
根据将 SysConfig 更新为 1.23.0 的建议、因为这是 1.20.0 中的后端问题、他们更改了 SysConfig 版本。 但是、每次打开 SysConfig 文件时、系统都会显示以下警告屏幕。 这种行为合适吗? 如何阻止这个弹出窗口显示?
此致、
Mari Tunnoda