This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:更新后 SysConfig 警告

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528842/am263p4-q1-sysconfig-warning-after-update

器件型号:AM263P4-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户之前面临的问题是、在多核系统项目中、客户无法将 MPU 区域和防火墙区域配置为每个内核 16 个限制。 相反、SysConfig 将所有内核中配置的区域识别为初始化实例、因此无法为每个内核配置 16 个。  

根据将 SysConfig 更新为 1.23.0 的建议、因为这是 1.20.0 中的后端问题、他们更改了 SysConfig 版本。 但是、每次打开 SysConfig 文件时、系统都会显示以下警告屏幕。 这种行为合适吗? 如何阻止这个弹出窗口显示?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    这是最新 syscfg 版本的一项特性、允许用户在支持的不同封装选项(例如 ZCZ、ZFG 等)之间进行迁移  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的答复。 我要求他们确保 sysconfig 文件中的 cliargs 和 sysconfig 版本匹配、因此不会显示弹出窗口。

    此致、

    Mari Tunnoda