This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如果使用 OS、不应调用 CacheP_wbInv、对吧?

Guru**** 2375130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530230/am2634-cachep_wbinv-should-not-be-called-if-os-is-used-right

器件型号:AM2634

工具/软件:

如果使用 OS、不应调用 CacheP_wbInv、对吧?

如下图所示。 在 OS 文件夹中、没有 CacheP 文件、但在 no OS 文件夹中、有 CacheP 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    您甚至可以将 cacheP API 与 FreeRTOS 配合使用、如果您在应用程序中使用缓冲区并且在存储器区域上启用了缓存、则需要调用此 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于工程中是否包含该文件、是的、我们也包括 FreeRTOS 中的所有 nortos 文件。 请检查 makefile。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /ti/mcu_plus_sdk_am263x/source/kernel/freertos/makefile.am261x.r5f.ti-arm-clang