This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:如何连接 XDS110

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529053/mspm0g1105-how-to-connect-the-xds110

器件型号:MSPM0G1105
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

工具/软件:

大家好!

1)
XDS110 和微控制器之间的连接是否正确?

微控制器       XDS110 (CTI20)
SWDIO(34 引脚)⇔SWDIO/TMS(1 引脚)
SWCLK(35 引脚)⇔SWCLK/TCK(11 引脚)
VDD(6 引脚)⇒VTREF(5 引脚)?
NRST(4 引脚)⇔nRESET(15 引脚)?
VSS(7 引脚)⇒GND(10、12 引脚)


2)
我不想使用探头的电源功能、而是想通过开关电源或类似电源为电路板供电
写入微控制器的闪存。
微控制器的 VDD 引脚是否应该连接到 XDS110 的 VTREF 引脚?


※解释
目的是将微控制器的电源电压传输到 XDS110。
XDS110 的 IO 引脚电压被电平转换器 IC 视为可变的、等等。
使用电压转换功能生成的波形。 目标
从电路板到 XDS110 的 VTREF 引脚是否可以提供 3.3V 电压?
我无法找到 VTREF 引脚的规格。

3)
NRST 引脚还连接到电路板上的开漏输出复位 IC。
XDS110 的输出是开漏输出吗?

4)
关于 SWDIO(引脚 34)和 SWCLK(引脚 35)的处理
仅连接了连接器、并且在正常情况下保持断开状态。
电路板上是否需要上拉或下拉电阻器?
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU846 P.2254.

由于 IC 有内部上拉和下拉电阻、是否可以让电路板保持开路?

5)
指向 MSPM0G1105 数据表日语版本的链接已损坏。
如何获得它?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    XDS110 与微控制器之间的连接是否正确?

    下面的主题我分享了 XDS110 探针:E2E Thread 应连接的内容 

    我不想使用探头的电源功能、而是想通过开关电源或类似电源为电路板供电
    写入微控制器的闪存。
    微控制器的 VDD 引脚是否应该连接到 XDS110 的 VTREF 引脚?

    正确、使用 VTREF 来监测 VDD、不直接为电路板供电。 必须具有其他电源才能为 MCU 供电。

    是否可以从电路板向 XDS110 的 VTREF 引脚提供 3.3V 电压?

    是的。

    NRST 引脚还连接到电路板上的开漏输出复位 IC。
    XDS110 的输出是否为开漏输出?

    我找不到任何文档有相关信息。 理想的答案是肯定的,但我建议保管人测试它,并仔细检查.

    由于 IC 具有内部上拉和下拉电阻、因此是否可以使电路板保持打开状态?

    是的、没关系。 因此我们在 LP-MSPM0G3507 中启用了相同的连接。

    指向 MSPM0G1105 数据表日语版本的链接已断开。
    如何获得它?

    我发现以下链接可访问:

    https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/mspm0g1105.pdf?ts = 1750260910000&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FMSPM0G1105

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢你的帮助。

    下面的主题我分享了 XDS110 probe 应连接的内容:E2E Thread
     

    我找不到该线程。

    【其他问题】

    我正在寻找一个适合 CTI –20 电缆的引脚接头。
    文档中列出了引脚间距。

    我搜索 DigiKey 的引脚间距为 0.050 x 0.100 英寸、并找到以下三个引脚接头。

    ・Samtec:ZML-120-02-L-D
    ・Sullins:SBH41-NBPB-D10-SB-BK ST
    ・Hirose: HIF6A-20PA-1.27DSA(71)

    引脚接头的引脚长度、厚度和树脂形状因制造商而异。
    当插接不同制造商的连接器时、
    我认为有必要确认以下各项。

    •引脚间距:0.050 x 0.100 英寸
    •兼容销厚度:? (0.18 平方英寸?)
    •兼容引脚长度:?
    •插销套筒形状:?
    •反向插入防护树脂长度:?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    很抱歉、链接已过期、请参阅以下图片供您参考:

    我在 XDS110 用户指南中找不到任何内容、我将查看其连接器的器件型号、并希望下周能更新反馈给您。

    在接下来的几天里我是 OOO。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    我在 XDS110 用户指南中找不到任何内容、我会查看其连接器的器件型号、希望下周能更新反馈给您。

    我们期待着下周采取这一行动。

    此致、

    ITO