This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263X-AM263X:makefile_ccs_bootimage_gen 错误内部出现错误报告 genimage.py MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528590/mcu-plus-sdk-am263x-bug-report-genimage-py-inside-of-the-makefile_ccs_bootimage_gen-error

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263X-AM263X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在构建工程时、我在以下依赖项版本上遇到以下错误:

依赖性 版本
其中概述了 SysConfig 1.23+
适用于 AM263x 的 MCU+ SDK 10.2.0.13


SysConfig 1.22 或 am263x 版本 10.1 上不存在此错误

该错误非常小、如下所示:


默认情况下,参数为 — max_segment_size
将其更新为--max-segment-size、可以解决此问题。

默认示例工程也会发生此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    由于 OTFA(动态身份验证和加密支持)、引入了 segemt size 参数。 您是否仍看到问题或问题是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅发行说明中的受支持的工具版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nilabh Anand、感谢您的答复。 在我的帖子中、我提到了此问题的修复、这是 SysConfig 和 am263x 的问题。

    由于参数--max_segment_size 将其首选参数更改为--max-segment-size 、因此新版本中断了以前的版本、而是使用破折号。 但是、为 genimage.py 自动生成的 makefile 仍然具有--max_segment_size 作为其生成的参数。 这会导致上图中显示的错误。  

    我发布此内容是为了向人们展示如何修复它,如果他们搜索错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Austin 分享解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何问题,希望你有一个伟大的休息你的一天!