This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:恢复调试配置应用程序

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529212/mspm0c1104-restorr-debug-confby-app

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

您好、

我正在设计一个使用 8 引脚版本的小型应用、但我无法分配调试引脚、因此一旦根据需要进行编程  
不允许进一步重新编程。

是否有一种从应用恢复原始(调试)引脚配置的简单方法? 即来自串行线路的用户命令?

问题 2:

是否有一种简单的方法可以将一些不需要经常更新的配置参数存储在闪存中? 我会避开的
非常复杂的 e2prom 仿真、每个位置的更改少于 100。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:
    问题 1: 它在 POR 后恢复。 因此、只要时间正确、就可以在 POR 和应用程序代码运行之间的短时间内恢复调试引脚。

    问题 2:在闪存中存储数据的最佳方法是将数据声明为 const。

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第 2 季度的 TKS:
    它必须在运行时发出、而不是在编译时发出  

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:
    如果您在运行时需要数据、我建议查看我们 SDK 中的闪存写入示例。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APcpVBGKv7y4YktpBMGKxQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    此致、

    Diego Abad