请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0C1104 工具/软件:
您好、
我正在设计一个使用 8 引脚版本的小型应用、但我无法分配调试引脚、因此一旦根据需要进行编程
不允许进一步重新编程。
是否有一种从应用恢复原始(调试)引脚配置的简单方法? 即来自串行线路的用户命令?
问题 2:
是否有一种简单的方法可以将一些不需要经常更新的配置参数存储在闪存中? 我会避开的
非常复杂的 e2prom 仿真、每个位置的更改少于 100。
谢谢