This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:TMS570LS3134:电子保险丝 single-bit 错误和 ESM

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504572/tms570ls3134-tms570ls3134-efuse-single-bit-error-and-esm

器件型号:TMS570LS3134

工具/软件:

您好:

我尝试通过电子保险丝 single-bit 错误来获得组 1 通道 40 电子保险丝控制器错误。  

我分别执行以下步骤:

1.启用组 1 通道 40 中断

2.将 组 1 通道 40 的中断电平设置为高电平

3.设置 EFCBOUND 中的第 20 位“EFC 单一位错误“。

4.设置 EFCBOUND 中的第 16 位“单一位错误 OE“。

组 1 通道 40 不会发生中断。 但当我读取 EFCPINS 中的第 12 位“EFC Single-bit Error“时、它显示为 “1" ,“,表示、表示“检测到并纠正了 single-bit 错误“。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    我对延迟回复表示歉意、我休息了几天、所以我没有时间处理这个问题。

    我们还提供用于电子保险丝自检的诊断库代码。

    在此诊断库代码中、我们有一个名为“sl_Self Test_Status_.EFuse“的 API、在此 API 中、我们将触发 Efuse 错误、即 Group1.40、并验证测试。

    因此、请使用此参考来创建 Efuse ESM 错误。

    您可以通过以下链接下载诊断库代码:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我下载了 API 并将其添加到我的工程中。 但我无法触发  Group1.40 的 Efuse 错误。 因此、根据屏幕截图中有关 efuse 的代码段“0=(SL_esmREG->SR4[0]&(GET_ESM_BIT_NUM (ESM_G1ERR_EFUSE_ERR_OTHER_OTHER)|GET_ESM_BIT_NUM (ESM_G1ERR_EFUSE_SELTEST_ERR)))“表明电子保险丝未触发。 因为 sl_esmREG->SR4[0]位 (8 和 9) 受控且预期为 0。 这意味着未生成 ESM 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    我创建了示例工程、可以正常使用:

    如您所见、我收到的 Efuse 错误是 ESM1.40 和 ESM3.1 以及 ESM1.41 错误、如上所示。

    请尝试使用以下项目进行一次测试:

    e2e.ti.com/.../EFUSE_5F00_SELF_5F00_TEST_5F00_STUCK_5F00_AT_5F00_ZERO_5F00_LS3137.zip

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我已经生成了您生成的错误。  Stat4= 0x200 表示组 1.41、Stat3 = 0x2 表示组 3.1。 我尝试仅生成组 1 通道 40。 我需要得到 Stat4= 0x100、这意味着 组 1.40。 下面是我在参考手册中想要的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    我没有看到任何负面的测试案例触发组 1.40,我只能看到积极的测试案例相关.

    您可以看出、如果我们执行我在上述 pic 中分享的电子保险丝 ECC 逻辑自检程序、该过程不应该创建任何组 1.40 或组 1.41、因为我们在 ESM 错误状态寄存器位 4 到 0 中没有收到任何错误位。

    如果有任何错误、则此测试用例应同时触发 1.40 和 1.41、如下表突出显示。 就像在我们的例子中没有错误,所以它不会触发任何错误。

    所以,我想我们只能做 1.40 的正面测试,而不是负面测试。

    --
    此致、
    Jagadish。