This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:调试日志 Core0 标签

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533117/am263p4-q1-debug-logs-core0-tags

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户有一个关于 DebugP_LOG() 的问题。 当它们从 UART 输出调试日志时、core1 将具有相关的内核名称[r5F1-0、r5F1-1]、并且输出时序会添加到每条消息中、但 core0 没有任何这些标签。 是否也有办法将它们添加到 Core0?

其输出示例如下:

(Core0)
ADC 初始化
IPC 初始化
SOL INIT
PDC 初始化

(酷睿 1)
[r5F1-0] 0.316429s:可以初始化
[r5F1-0] 0.316642s : STM init
[r5F1-0] 0.316704s:异常初始化
[r5F1-1] 3.159045s :可以初始化
[r5F1-1] 3.159225s:GYR init
[r5F1-1] 3.159256s : TEMP init

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    对于多核应用、我们使用 共享内存日志写入器和共享内存日志读取器。 R5F0-0 内核是实际负责记录所有内核的 DebugP 打印的内核。 该内核是主日志读取器和写入器、所有其他内核仅为“共享存储器日志写入器“。 当这些“写入器“内核写入共享存储器时、它们会写入时间和 CPU ID。

    R5F0-0 内核不使用它、它是日志读取器、而不是写入器。 当 R5F0-0 读取并打印共享内存时、它还会打印“Writer CPU“(R5F0-1、R5F1-0、R5F1-1) 生成的日志的 ID 和时间

    默认情况下、我们不对 Core-0 执行此操作、但可以执行此操作。 在内核 0 应用程序上、您可以通过调用 CPUID API (https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/group__KERNEL__DPL__CPU.html) 来获取 CPU ID

    并通过调用计时器 API 来获取时间 (ClockP_getTimeUsec())

    如果在文件 mcu_plus_sdk\source\kernel\nortos\dp\common\DebugP_shmLogWriter.c 中看到了 DebugP_shmLogWriterPutChar() 函数的实现  

    此致、
    Shaunak