This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:有关 ADC 基准电压和精度的问题。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531366/lp-am261-problems-regarding-the-reference-voltage-and-accuracy-of-adc

器件型号:LP-AM261

工具/软件:

ADC 测试是在 LP AM261X 板上执行的。 当输入电压为 3.22V 时、ADC 输出满量程 4096。 这是否意味着 ADC 的基准电压为 3.22V 而不是 3.2V?

我分别使用 3.2V 和 3.22V 的基准电压计算出了 ADC 误差。 当基准电压为 3.2V 时、误差相对较大、而基准电压为 3.22V 时的误差结果更符合我的预期。

我想知道为什么基准电压不是 3.2V、如手册中所述。