This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HDK_TMS570LC4357

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526957/tms570lc4357-hdk_tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMDX570LC43HDK

工具/软件:

我正在使用 TI Hercules TMS570LC4357 开发套件、并尝试在以下引脚上配置 PWM 1、3 和 7 (A 和 B):

  • PWM1 A 和 B:D9、D10
  • PWM3 A 和 B:W5、V6
  • PWM7 A 和 B:V7、T1

我成功地在 PWM3 和 PWM7 (A 和 B) 上获得了脉冲、但在 PWM1 (A 和 B) 的引脚 D9 和 D10 上没有得到脉冲。 但是、当我将 PWM1 配置到引脚 B5 和 H3 时、我确实会获得 PWM 信号。

我已使用 Halcgen 配置了引脚、D9 和 D10 应该是 PWM1 的默认引脚。 我想在 D9 和 D10 上使用 PWM1。

TMS570LC4357 基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核的 HerculesTm 微控制器:

仅供参考、我还为 ETPWM1SYNCO 配置了引脚 E3。

 我在 TMS570LC4357 HerculesTm 微控制器和开发套件文档中看不到 HDK 用户指南中针对 PWM1 配置的 D9 和 D10。

问题可能在于 Hercules 开发套件 (HDK) 不支持 PWM1 的 D9 和 D10 吗? 如果是、TMS570LC4357 IC 本身是否会在这些引脚上支持 PWM1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    [引述 userid=“578191" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526957/tms570lc4357-hdk_tms570lc4357

    我成功地在 PWM3 和 PWM7 (A 和 B) 上获得了脉冲、但在 PWM1 (A 和 B) 的引脚 D9 和 D10 上没有得到脉冲。 但是、当我将 PWM1 配置到引脚 B5 和 H3 时、我确实会获得 PWM 信号。

    我已使用 Halcgen 配置了引脚、D9 和 D10 应该是 PWM1 的默认引脚。 我想在 D9 和 D10 上使用 PWM1。

    [/报价]

    为了获取默认引脚上的波形、我们不应在具有此功能的其他引脚上选择相同的功能。

    我的意思是在 D9 和 D10 上获取 PWM 波形、然后不要在 B5 和 H3 等其他引脚上配置 PWM 功能。 如果我们这样做、则应在 D9 和 D10 上获得 PWM 功能。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在配置 D9 和 D10 引脚时、i hvae'NT 在 B5 和 H3 上选择了相同的功能。 在未在  PWM1 (A 和 B) 的引脚 D9 和 D10 上获得 PWM 后、我配置了 B5 和 H3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我验证了 TMS570LC4357 的 TI_HDK 原理图

    我发现 D9 和 D10 未端接输出、我的意思是它们未路由到任何连接器。 那么、您在哪里准确地点击和验证这些信号呢?

    原理图文件中的引脚有一些错误的名称、请参阅下面的原理图文件、我在此写下了正确的引脚名称:

    e2e.ti.com/.../5734.TMS570LC43_5F00_SCHEMATICS_5F00_REVE.pdf

    因此、我认为无法直接测试这些引脚来生成 PWM。 因此、请确保轻触正确的针脚。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 TMDX570LC43HDK 开发套件的 J10 连接器、我看到该连接器 I 的 D9 和 D10 引脚正在攻丝。
    但从 TMS570LC4357 基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核的 HerculesTm 微控制器出发:

    PWMA 是 D9 和 10 引脚的默认器件、但来自 TMS570LC4357 HerculesTm 微控制器和开发套件文档、

    那么、我们能否得出结论: Hercules 开发套件 (HDK) 不支持 PWM1 的 D9 和 D10?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    那么我们能否得出 以下结论:Hercules 开发套件 (HDK) 不支持 PWM1 的 D9 和 D10?  [/报价]

    我们对这种混乱表示歉意。

    您正确的 D9 和 D10 未端接。

    电路板上提到的 D9 实际上为 E9 (EMIF_A5)、类似地、电路板上提到的 D10 实际上为 E10 (EMIF_nDQM0):

    我突出显示了原理图中提到的 D9 (J10-23) 和 D10 ((J10-38)) 引脚:

    如您所见、它们实际上是原理图中的 E9 和 E10:

    特别是本 TMS570LC4357 HDK 板在用户指南和原理图中有一些拼写错误、我将会记下这些错误、并会在新版本中予以纠正。

    非常感谢指出这一点,你可以在任何时候联系我们,如果你与此 HDK 板上的任何引脚细节感到困惑。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!