主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 TMDX570LC43HDK
工具/软件:
我正在使用 TI Hercules TMS570LC4357 开发套件、并尝试在以下引脚上配置 PWM 1、3 和 7 (A 和 B):
- PWM1 A 和 B:D9、D10
- PWM3 A 和 B:W5、V6
- PWM7 A 和 B:V7、T1
我成功地在 PWM3 和 PWM7 (A 和 B) 上获得了脉冲、但在 PWM1 (A 和 B) 的引脚 D9 和 D10 上没有得到脉冲。 但是、当我将 PWM1 配置到引脚 B5 和 H3 时、我确实会获得 PWM 信号。
我已使用 Halcgen 配置了引脚、D9 和 D10 应该是 PWM1 的默认引脚。 我想在 D9 和 D10 上使用 PWM1。
TMS570LC4357 基于 ARMCortex
-R 内核的 Hercules
微控制器:

仅供参考、我还为 ETPWM1SYNCO 配置了引脚 E3。
我在 TMS570LC4357 Hercules 微控制器和开发套件文档中看不到 HDK 用户指南中针对 PWM1 配置的 D9 和 D10。

问题可能在于 Hercules 开发套件 (HDK) 不支持 PWM1 的 D9 和 D10 吗? 如果是、TMS570LC4357 IC 本身是否会在这些引脚上支持 PWM1?