This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:外部时钟源

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531140/tms570ls3137-external-clock-source

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

您好、

如何启用或禁用 TMS570LS3137 微控制器上的内部或外部时钟源配置? 根据数据表、外部时钟 1 和外部时钟 2 支持 DCC。

时钟源是在内部还是在外部称为 OSC 频率?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    时钟源是内部还是外部称为 OSC 频率?

    OSC 仅是外部晶体时钟。 该时钟将基于我们在 OSCIN 和 OSCOUT 之间连接的外部晶体生成。

    如何在 TMS570LS3137 微控制器上启用或禁用内部或外部时钟源配置? 根据数据表、外部时钟 1 和外部时钟 2 支持 DCC。

    PLL 将仅使用振荡器时钟、无法更改。

    如果您想使用其他时钟(如外部时钟等)来驱动内核、而不是需要在以下区域进行更改:

    此外、还请记住、您无需仅在 OSCIN 和 OSCOUT 之间连接晶体、有时您也可以直接为 OSCIN 提供外部时钟源、请参阅下面的主题以了解这种方法。

    (13) TMS570LC4357-SEP:应用手册申请 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    是否可以将该微控制器配置为使用内部时钟? 是否可以在不使用 OSCIN 的情况下仅使用内部时钟运行?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    您可以选择 HF LPO 作为处理器的时钟源:

    但它主要用于时钟监控(我的意思是监控主振荡器频率)、一旦这个主振荡器发生故障、它就会充当运行 CPU 的备用/失效防护源。

    另请注意、10MHz 过低、无法达到性能预期。

    --

    此致、
    Jagadish。