Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
嘿、专家、
我有一些关于旋转变压器模块的问题。
作为 SW、我要使用:
CCS 12.8.1.00005
SDK 10_00_00_35
Uniflash 8.1.4983
作为硬件甚至定制电路板。
这是我对旋转变压器的配置: 
以下是我的硬件连接: 


旋转变压器仅连接到 RESOLVER1。
1) 作为 激励 PWM 输出的两个引脚。 关于此帖子:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345059/am263p4-does-the-resolver-support-output-differential-pwm
并在 2 个引脚上提供相同的输出。 我的问题是、我可以在 PWM0 处看到激励 PWM、但在 PWM1 处只有 0V(经过检查,此行没有短接 zo GND)。 想什么、为什么我看不到励磁 PWM?
2) 不过、如果我检查解析器 2 寄存器、我会看到以下值: 
如果转动仅连接到旋转变压器 1 的旋转变压器、会发生这种变化。
如果我 在 RESOLVER2 SIN 或 RESOLVER2 COS 处使用示波器测量 PCB 处的电压、即其平坦的 1.65V(输入放大器的基准电压)。
我期望角度和速度的值稳定。
您是否知道这些值为什么会发生变化?
我可以在任何寄存器中检查测得的原始 ADC 值吗? 我只找到了上面公布的计算出的 arctan 和 track2 值。
此致、
Marcel