This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:针对 AM263P4 上的勘误表 i2485 的澄清请求

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530786/am263p4-clarification-request-for-erratum-i2485-on-am263p4

器件型号:AM263P4

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在查看勘误表 i2485 时(“[tmu] R5SS0_CORE1 和 R5SS1_CORE1 上的 TCM 存储器损坏...“) 在最新的 AM263P4 文档中、我发现几个关键方面的说明不清楚。 我想要求澄清以下几点:

  1. 锁步模式的适用性:

    此勘误表引用“R5SS0_CORE1 和 R5SS1_CORE1“来访问 TMU 寄存器、通过 TCM 接口使用 TMU 时、ATCM1 组 0 存储器中会发生损坏。 但是、这些_CORE1 实例仅在相应的 R5SS 配置为拆分模式时存在。 该文本未指定当子系统处于锁步模式(即当_CORE1 为影子_CORE0 时)时、此问题是否也适用。

    请确认:

    • 此问题是否_Core1 独立执行代码时的拆分模式下才存在?

    • 或者、由于 CORE0 发起的 Core1 镜像写入、是否也会在锁步模式下发生损坏?

    这很重要、因为在锁步模式下、根据 TMU 集成、Core1 的存储器接口活动仍然可能会影响总线仲裁或写入使能。

  2. 术语不一致–“CPU0"与“与核心名称:

    解决方法 WA2 说“单独使用 CPU0 TMU…“、而错误正文明确引用R5SSx_CORE1。 术语“CPU0"在“在 AM263P4 的上下文中有歧义、并未在 TRM 中明确定义此类命名。 R5SS0_CORE0R5SS1_CORE0在拆分模式下、“CPU0"是否“是否指(也可能指)?

    澄清:

    • WA2 是否意味着应将每个 R5SS 集群的_CORE0 用于 TMU 访问?

    • 或者、它是否仅指 R5SS0_CORE0、这意味着 TMU 的使用应完全限制于特定的集群(例如 R5FSS0)?

我们正在评估是在拆分模式下使用两个内核的 TMU 还是将每个集群的使用限制为一个内核–此勘误表具有重大影响。

提前感谢您的支持和澄清。

此致、
Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    这适用于图中突出显示的双核模式。  

    CPU0->CORE0、CPU1->CORE1。

    请告诉我这是否澄清。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shivasharan ,

    感谢您的答复。

    只是要确认:通过“双核群集模式“、您是指拆分模式、其中 CORE0 和 CORE1 独立运行?

    如果是、请说明:

    • 勘误表是否严格限于拆分模式?

    • 或者它是否也会影响锁步模式、其中 Core1 会镜像 CORE0?

    另外、术语“双核模式“在这里似乎指的是拆分模式、这并不完全清楚。 TRM 始终使用“分离“和“锁步“来描述核心配置。 如果勘误表使用相同的术语、将会有所帮助。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Jiri

    PS: 我相信我理解错误的意思——它只适用于分裂模式、而“双核“指的是分裂模式。 困难在于、我们是在与安全有关的背景下工作的、那里没有解释的余地。 我们必须能够向评估人员证明、所有风险都已得到充分理解并得到缓解、不会产生任何歧义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiri

    只需确认:通过“群集的双核模式“、您是指拆分模式、其中 CORE0 和 CORE1 独立运行?

    是、这是正确的。

    [引述 userid=“640187" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530786/am263p4-clarification-request-for-erratum-i2485-on-am263p4/5888220 #5888220“]

    如果是、请说明:

    • 勘误表是否严格限于拆分模式?

    • 或者它是否也会影响锁步模式、其中 Core1 会镜像 CORE0?

    [/报价]

    勘误表仅适用于双核模式或双核模式。 不适用于锁步模式。

    另外、术语“双核模式“似乎在这里指的是拆分模式、这并不完全清楚。 TRM 始终使用“分离“和“锁步“来描述核心配置。 如果勘误表使用相同的术语、将会有所帮助。

    请务必注明。 将在下一版本的勘误表中阐明这一点。

    此致、Shiv