This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:带 CTI –20 接口的 RTCK

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531125/tmdsemu110-u-rtck-with-cti-20-interface

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:

您能否确认在使用 CTI –20 连接器接口时是否需要通过 XDS110 调试器提供 RTCK?

用户指南 (www.ti.com/.../sprui94.pdf) 将引脚 9 列为 RTCK、但在引脚映射时、引脚 9 未连接 (NC)。

如果需要 RTCK、但目标器件上没有 RTCK、则 RTCK 是否应在 RTCK –20 连接器处通过 22 Ω 电阻器环接到 CTI、或者建议的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RTCK 在引脚映射中显示为 NC、因为 RTCK 目前未在目标器件之间广泛使用。

    如果目标器件上没有 RTCK、您可以使用 22 Ω 电阻器将 RTCK 短接至 TCK 引脚。

    此致、

    Brennan