This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:关于基于 ROM 的 BSL 和基于闪存的辅助 BSL

Guru**** 2933200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535908/mspm0g3519-about-rom-based-bsl-and-flash-based-secondary-bsl

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好的团队、

我的客户对基于 ROM 的 BSL 和基于闪存的辅助 BSL 有一些疑问、

  1. 如果我们使用软件调用、I2C 接口只需要两个引脚、对吗?
  2. 对于基于 ROM 的 BSL 解决方案、我们可以重新配置 I2C 从器件地址吗? 默认地址是什么?
  3. 对于带有插件接口解决方案的基于 ROM 的 BSL、我们是否可以重新配置 I2C 从器件地址?
  4. 您是否有任何基于基于 ROM 的 BSL 解决方案、关于擦除/编程 512KB 的时间的数据?
  5. 如果我们选择基于闪存的辅助 BSL、那么我们是否需要禁用基于 ROM 的 BSL、因为我们使用相同的 I2C 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、I2C 接口仅需要 SDA 和 SCL 引脚。

    2. 默认情况下、I2C 目标地址为 0x48。 它可以在 BSL 配置 (NONMAIN 的 BSLCONFIG1) 中进行配置

    3.如果使用插件接口、则可通过插件中的软件重新配置 I2C 从器件地址。

    4.有关闪存擦除和编程 特性、请参阅 MSPM0G351x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器数据表(修订版 A)的 7.7 闪存特性 、了解详细信息。

    5、如果启用了辅助 BSL、则不会激活默认 ROM BSL。 不用担心。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    谢谢你。 我将与客户讨论、并检查他们是否需要更多信息。