工具/软件:
大家好!
电源关闭时、当主电源降至 14V 以下时、
我想通过复位 IC 将 nRST 引脚驱动至低电平
并将 IO 引脚设置为高阻抗。
请确认重置行为以确保正确无误。
●如果 nRST 引脚由复位 IC 驱动为低电平、
IO 引脚在 1.5us 后是否会变为高阻抗?
※ULPCLK≥4MHz
*1,*2
●μ s 当 VDD 下降且 BOR 复位被触发时、
IO 引脚是否会变为高阻抗状态?
*2、*3
在*2 中、指出这些引脚在 BOOTRST 之后变为高阻抗、
但在*3 中、IOMUX 列的 BOR 标记为‘R'、因此我认为 IOMUX 也可通过 BOR 复位并变为高阻抗。
*1 第 33 页,第 7.8 节定时特性
*2 第 1005 页,10.1.1 IO 类型和模拟共享
*3 表 2-12. 复位原因编码(续)
此致、
ITO