This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:电源关断时、当主电源降至 14V 以下时、通过复位 IC 将 nRST 引脚驱动至低电平、并将 IO 引脚设置为高阻抗。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533956/mspm0g1105-when-the-power-is-turned-off-drive-the-nrst-pin-to-low-with-a-reset-ic-when-the-main-power-supply-drops-below-14v-and-set-the-io-pin-to-high-impedance

器件型号:MSPM0G1105

工具/软件:

大家好!
电源关闭时、当主电源降至 14V 以下时、
我想通过复位 IC 将 nRST 引脚驱动至低电平
并将 IO 引脚设置为高阻抗。
请确认重置行为以确保正确无误。

●如果 nRST 引脚由复位 IC 驱动为低电平、
IO 引脚在 1.5us 后是否会变为高阻抗?
※ULPCLK≥4MHz
*1,*2

●μ s 当 VDD 下降且 BOR 复位被触发时、
IO 引脚是否会变为高阻抗状态?
*2、*3


在*2 中、指出这些引脚在 BOOTRST 之后变为高阻抗、
但在*3 中、IOMUX 列的 BOR 标记为‘R'、因此我认为 IOMUX 也可通过 BOR 复位并变为高阻抗。

*1 第 33 页,第 7.8 节定时特性


*2 第 1005 页,10.1.1 IO 类型和模拟共享

*3 表 2-12. 复位原因编码(续)

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是的、您回答正确。

    当 IOMUX 复位时、内部 IO 断开连接、然后它将显示为高阻抗。

    在 1.5us 后 IO 引脚是否会变为高阻抗?

    有一点是这个典型的时序值、由于其最大值可能更大、请添加一些缓冲器。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    有一点是、这个典型的计时值、请添加一些缓冲区、因为它的最大值可能更大。

    具体应设置多少缓冲区?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我们没有数据库达到最大值。

    如果可以、我建议您将其视为“10-100us"。“。  

    B.R.

    Sal