Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在尝试将 SYSOSC 配置为在 4MHz 下运行。 在 SysConfig 中、我在频率选择字段中选择了 4MHz 选项(如下面的屏幕截图所示)、但在 CLK_OUT 引脚上观察到的信号仍测量 24MHz。
您能否说明导致此差异的原因?
此致、
Goran

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
您好、
我正在尝试将 SYSOSC 配置为在 4MHz 下运行。 在 SysConfig 中、我在频率选择字段中选择了 4MHz 选项(如下面的屏幕截图所示)、但在 CLK_OUT 引脚上观察到的信号仍测量 24MHz。
您能否说明导致此差异的原因?
此致、
Goran

我正在添加 Theia 工程...
嗨、Goran、
很抱歉、延迟的回复。 进一步研究该情况后、SYSOSC 似乎已设置为 24MHz。 MCLK 可以分为 4MHz、这是大多数 外设运行的功能。 因此、在降低总体功耗方面、就是这样。


我相信能够设置 频率选择 编程到 24 是一个错误。 出现意外失真 SYSOSC 频率 如果不使用时钟树、您可以看到唯一可用的选项是 24MHz。

再次,对不起的困惑。 希望这能回答您的问题。
此致、
Owen
尊敬的 Owen:
感谢您的澄清。 我将继续使用 24MHz SYSOSC、并应用一个 6 分频器来实现所需频率、因为这是 MSPM0C 的唯一选项。
似乎需要改进 SysConfig 中的时钟树配置。 具体来说:
EXCLKMUX 与 MSPM0C 数据表中记录的选项相比、该模块提供了更多的可选选项。 CLK_OUT 比官方文档中为 MSPM0C 系列指定的更多源选项。 请将此问题报告为错误、以便在工具链或文档的未来更新中解决。
此致、 Goran