This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534486/mspm0g3519-mspm0g3519

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: TXB0104

工具/软件:

TI 数据表中上图所示的一些相关问题:

系统设置:

  • MSPM0G3519 UART TX 引脚配置为 开漏

  •  TI G3519 通信的器件具有采用推挽配置的 UART 引脚 (采用高侧 PMOS)。

  • a. 双向电平转换器 (TXB0104) 由于 TI MCU 在+3.3V 的电压下运行、而 EC200 4G 模块在 1.8V 逻辑电平下运行、因此位于两个器件之间。

  • 目标波特率 1Mbps

问题:

  1. 开漏 TX 的上拉电阻器选择:

    • 由于 MSPM0G3519 在开漏模式下运行其 TX、因此、为了实现可靠的信号完整性、您建议使用多大的上拉电阻值 1Mbps UART 波特率?

  2. RX 线路注意事项:

    • 将在 TI MCU 开漏引脚的 Rx 线路上使用上拉电阻器、因为它所连接的另一个 MCU 的 TX 线路具有高侧 PMOS(即处于推挽模式)。

但没有附加到原理图下方进行参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果仍然可能、我强烈建议您使用其他 GPIO 引脚作为 UART 功能、而不是使用开漏 PA0 和 PA1 IO。 可以帮助您 轻松实现更高的波特率。  

    考虑到 ODIO 的最大灌电流为 20mA。 上拉电阻器应高于 3.3V/LED 20mA = 165OHM。 由于您想要更高的波特率、电阻器越小越好。  

    此致、

    现金好