This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:计时器的外部信号触发器示例

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534572/mspm0g3519-examples-for-external-signal-trigger-for-timer

器件型号:MSPM0G3519
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

香榭丽舍大街

我向我们的客户询问这个问题。

用户希望使用外部时钟/触发源来使计时器递增、如 TRM 中的以下计时器所示。

您能否向我们展示相关示例、以及/或者如何针对这些 ACOND、CAC 显式使用 SysConfig?