This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:SpiFrameFormat 在配置中不再可用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532151/mspm0-sdk-spiframeformat-no-longer-available-in-the-configuration

器件型号:MSPM0-SDK

工具/软件:

您好:

使用 MSPM0 MCAL 0.2.5_internal、客户意识到 SpiFrameFormat 在配置中不再可用。 经过进一步调查、发现帧格式取决于 clkMode、但它始终默认为 SPI_CLK_MODE_0、无法通过 Tresos 更改。

是否确认此问题?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    很抱歉晚回复。 我来咨询一下我团队中的 MCAL 专家并向您提供反馈。

    谢谢。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我看到我们  在 MCAL 0.2.5_internal 版本的 EB 中删除了 SPI 模块的 SpiFrameFormat 参数。 在当前版本中、clkMode 用于 SPI 帧格式设置。

    对于 clkMode 配置、EB 配置程序中没有直接 clkMode、但它取决于“SpiDataShiftEdge"和“和“SpiShiftClockIdleLevel"参数“参数。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Pengfei。