This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:用户需要双内核来实现 EtherCAT

Guru**** 2769005 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530054/am2432-user-need-dual-core-to-realize-ethercat

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2431、AM2434

工具/软件:

您好、

让我确认以下文档。
https://www.ti.com/lit/an/sprach6e/sprach6e.pdf

根据本文档、您将介绍下图。


根据此图、用户似乎需要至少双核才能实现 EtherCAT 等工业通信。
我的理解正确吗?
是否只使用单核就难以实现工业通信解决方案?

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、  

    根据这张图、用户似乎需要至少双核才能实现 EtherCAT 等工业通信。
    我的理解正确吗?
    仅使用单核就难以实现工业通信解决方案吗?[/报价]

    请允许我在工业通信协议栈上向主题专家请教您的问题。 如果您没有收到星期一的回复、请 Ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据这张图、用户似乎需要至少双核才能实现 EtherCAT 等工业通信。
    我的理解正确吗?
    是否只使用单核就难以实现工业通信解决方案?
    [/报价]

    不、这是不正确的。 您可以在单个 R5F 上运行 EtherCAT 子设备栈和示例。 该映像只是 AM64 运行 Linux 应用和 R5F 实现 EtherCAT 子器件或任何其他受支持的通信协议功能的代表性示例。

    AM243x 工业通信 SDK:EtherCAT 子器件演示 此示例在 R5FSS0-0 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    这个问题的背景如下。

    *您不会仅针对 AM243x 的单核器件发布“E"和“和“F"版本“版本。

    在我检查您的器件型号时、AM2432 和 AM2434 有后缀“E"和“和“F"器“器件。 但是、您不会为 AM2431 发布后缀“F"器“器件。
    一些客户希望将此器件仅用作工业通信图标。
    在这种情况下、我们希望使用 AM2431、因为这是最低的价格。
    但是,当我检查上面的 URL 时,我认为你不能发布后缀“F"版本“版本的原因是由于双核限制。

    但是、根据您的回复、用户也可以为单核器件实现工业协议栈。
    那么、您是否计划发布 AM2431 的后缀“E"或“或后缀“F"版本“版本与 AM2432 和 AM2434 相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有任何更新吗?

    此致、