This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:当工作温度范围较窄时、时钟精度是否会提高?

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530237/mspm0l2227-does-clock-accuracy-improve-when-the-operating-temperature-range-is-narrow

器件型号:MSPM0L2227

工具/软件:

大家好!

当使用 5 到 40°C 范围内的 M0 时、
SYSOSC 精度的最小值和最大值是否会提高?

我们预计 5 到 40°C 时的精度优于–40 到 85°C 时的精度。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我们预计 5 到 40°C 的精度要优于–40 到 85°C 的精度。

    是的、会的。

    通常、最小值为–40°C、最大值为 85°C。

    遗憾的是、Lx22x 数据表中的精度与温度间的关系没有说明。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我是海报的同事。 关于 MSPM0L 系列上的 SYSOSC 精度、我们使用 25°C (0.58%) 和 125°C (1.3%) 下数据表值之间的线性插值估算了中间温度下的最大误差、如下所示:

    温度[°C] 内插最大误差[%] 数据表最大值[%]
    25 0.580 0.58
    40 0.688.
    85 1.012 0.93
    105. 1.156. 1.1.
    125 1.300 1.3.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我想您可以参考 M0G 器件规格并计算其关系:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3507.pdf 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的合作。

    请检查您的私人消息。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    当然、我们离线讨论。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我已经向您发送了一封电子邮件。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我收到了您的电子邮件、本周将进行内部讨论。 感谢您的提醒。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的帮助、

    此致、

    ITO