This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273X:MSS_SPIB 模式设置 MCU-PLUS-SDK。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546244/mcu-plus-sdk-am273x-mss_spib-mode-setting

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

您好支持团队、

我正在使用 MCU+ SDK 开发 AM273x EVM。 在我看来、 样本 mibspi_loopback 工程的 example.syscfg 中的 MSS_SPIB 模式设置与 EVM J7 上的实际 SPI 信号不匹配。 我使用 Saleae Logic 2 验证了这一点。

例如、LMX2595 芯片组需要 SPI 模式 0 (CPOL = 0、CPHA = 0)、但为了使其在 AM273x EVM MCU+ SDK 示例代码 mibspi_loopback 中工作、我必须将 SPI 模式设置为 1 (CPOL = 0、CPHA = 1)。 对于 AD7380-4 芯片组、SPI 模式为 2 (CPOL = 1、CPHA = 0)、在 AM273x .syscfg 文件中、我必须设置为模式 3 (CPOL = 1、CPHA = 1)。

有没有理由这样做? 还是有任何建议?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2595 的线程错误。 所以我自己关闭了这篇帖子。