Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK主题中讨论的其他器件:LMX2595
工具/软件:
您好支持团队、
我正在使用 MCU+ SDK 开发 AM273x EVM。 在我看来、 样本 mibspi_loopback 工程的 example.syscfg 中的 MSS_SPIB 模式设置与 EVM J7 上的实际 SPI 信号不匹配。 我使用 Saleae Logic 2 验证了这一点。
例如、LMX2595 芯片组需要 SPI 模式 0 (CPOL = 0、CPHA = 0)、但为了使其在 AM273x EVM MCU+ SDK 示例代码 mibspi_loopback 中工作、我必须将 SPI 模式设置为 1 (CPOL = 0、CPHA = 1)。 对于 AD7380-4 芯片组、SPI 模式为 2 (CPOL = 1、CPHA = 0)、在 AM273x .syscfg 文件中、我必须设置为模式 3 (CPOL = 1、CPHA = 1)。
有没有理由这样做? 还是有任何建议?
此致、
LIN