This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CPU-AM243X:持续进行 EnetDma_submitTxPktQ 操作对 MCU-PLUS-SDK 的影响

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545585/mcu-plus-sdk-am243x-impact-on-cpu-due-to-continuous-enetdma_submittxpktq-operations

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:AM2432

工具/软件:

您好:

我正在使用[enet_layer2_icssg]、我针对 EtherCAT 通信实验进行了修改。

Tx 任务在每个 500μs 都会以中断运行、每次定期向从器件发送一个大约 1300字节 的帧。

发送和接收帧没有问题、但我发现大约每 16 秒会发生大约 2s 的延迟。
测量是使用来自 500μs 中断的 ECAP 模块完成的、以测量帧实际从 PHY 发送的时间。
~、尽管通常需要发送大约 70μs、但大约每 16 秒会发生 90 μ s 120μs 延迟。

出于调试目的、我停止使用“EnetDma_submitTxPktQ (perCtxtx->hTxCh[0]、&txSubmitQ);“、并将发送任务设置为仅创建帧而不发送帧、因此自然没有延迟。
因此、我认为如果继续使用 EnetDma_submitTxPktQ、将执行一些过程、例如内存刷新、
消耗 CPU 资源并导致高负载。

这种延迟的原因是什么?

sdk mcu_plus_sdk_am243x_11_00_00_15
使用的电路板 AM243xEVM/定制电路板 (AM2432)
电路板有一个 ICSSG 端口连接到从器件、另一个端口断开

代码(部分省略)

		// tx EtherFrame 
		EnetQueue_initQ(&txSubmitQ);
		/* Retrieve TX packets from driver and recycle them */
              EnetMp_retrieveFreeTxPkts(perCtxt);
		/* Dequeue one free TX Eth packet */
		txPktInfo = (EnetDma_Pkt *)EnetQueue_deq(&gEnetMp.txFreePktInfoQ);

		if (txPktInfo != NULL)
           	 {
              	/* Fill the TX Eth frame with test content */
                     txFrame = (EthFrame *)txPktInfo->sgList.list[0].bufPtr;

			// EtherNet hdr setting
			pre_fill_ecat_frame(txFrame);
			// EtherCat data setting
			fill_ecat_frame(txFrame);

                        txPktInfo->sgList.list[0].segmentFilledLen = 1300;
			txLen = txPktInfo->sgList.list[0].segmentFilledLen;
                        txPktInfo->sgList.numScatterSegments = 1;
                        txPktInfo->chkSumInfo = 0U;
                        txPktInfo->appPriv = &gEnetMp;

                        EnetDma_checkPktState(&txPktInfo->pktState , ENET_PKTSTATE_MODULE_APP , ENET_PKTSTATE_APP_WITH_FREEQ , ENET_PKTSTATE_APP_WITH_DRIVER);

                        /* Enqueue the packet for later transmission */
                        EnetQueue_enq(&txSubmitQ, &txPktInfo->node);

                	status = EnetDma_submitTxPktQ(perCtxt->hTxCh[0], &txSubmitQ);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15	// EtherCat data setting
    16	fill_ecat_frame(txFrame);

    此函数创建要发送的帧。
    为了在帧上发送从另一模块接收到的数据、该函数禁用一次高速缓存、
    从存储器中获取数据、然后再次启用缓存。

    CacheP_DISABLE (CacheP_TYPE_ALLD);

    CacheP_ENABLE (CacheP_TYPE_ALLD);

    但将它们注释掉可以消除较大的延迟。

    我不知道此函数是否是原因、但我不应该使用它?

    CacheP_inv (void *) 地址、0x600、CacheP_TYPE_ALLD);

    CacheP_WB ((void *) 地址、0x600、CacheP_TYPE_ALLD);

    我应该使用此函数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将该线程分配给相应的所有者以获得进一步支持。 如果明天之前没有收到回复、请随时在这里打 ping。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    在运行时禁用高速缓存操作并不是仅用于检索一小段内存的建议调用。  相反、若要从另一个模块检索最新数据、最好使用写回和使调用无效。

    但我看不出为什么它会周期性地导致 120 us 额外延迟 2 秒。 让我在内部检查我们是否可以在内部重现问题、或者查看可能导致此类问题的地方。

    请提供有关各种重现性案例的更多详细信息。 如果在开箱即用的示例中看到此问题、进行数据包流式传输或重现您观察到的问题的任何其他方法、请告诉我们。

    此致、
    Teja。