This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva

Guru**** 2585985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546135/tm4c1294ncpdt-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT


工具/软件:

您好:

我使用的是几年前购买的 Tiva EVB。  

附上图片。  

 

我设法通过右上 角的 USB 连接器进行调试。  

连接此 USB 后、会在 PC 中创建一个新的 COM。  

我可以从 TIVA 中使用此 COM 进行 printf 吗?

谢谢您、

Zvi Vered

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“46508" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546135/tm4c1294ncpdt-tiva

    我设法通过右上 角的 USB 连接器进行调试。  

    连接此 USB 后、会在 PC 中创建一个新的 COM。  

    我可以从 TIVA 中使用此 COM 进行 printf 吗?

    [/报价]

    是的、您可以将调试 USB 端口用于虚拟 COM 端口。 当您连接到 PC 时、请转到 Windows 设备管理器以找出 COM 端口号。 您可以尝试使用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x\CRC32 等示例、其中示例的状态将输出到 COM 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    非常感谢您的快速答复。  

    它是有效的!

    此致、

    ZVI