This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:OPAMP 和 GPAMP 之间有什么不同?

Guru**** 2545480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545721/mspm0g3507-what-is-different-between-opamp-and-gpamp

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、Guru、

MSPM0G3507 具有 2 个 OPAMP 和 1 个 GPAMP。

OPAMP 是我已经知道的 OPAMP。 但 GPAMP 看起来只是一个缓冲器。

您知道 GPAMP 的用途和示例吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OPA 包含一个高性能放大器、但 GPAMP 更通用。

    GPAMP 和 OPA 的规格将不同。 我建议在 TRM (和数据表)中进行比较、以便了解您感兴趣的特性。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的支持。

    根据我的理解、如果使用额外的电阻器、是否可以获得大于 1 的增益 (A)?

    如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

    您需要正确配置输入多路复用器 (NSEL)、以便利用外部 GPAMP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你马修:)