This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:PRU ICSS 接口提供的 MII 接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545258/am2612-available-mii-interfaces-for-pru-icss--interface

器件型号:AM2612
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助我澄清一些有关 AM261(在 ZCZ 封装中)的 ICSS 问题吗?

的要求

我最近查看了数据表以查找 ICSS 子系统 MII 的一些引脚信息。

但是我没有找到关于 MII 的任何信息。

这是在 PRU 中模拟的还是 ICSS 中集成了专用 MAC?  

如果是这样、您能否通过使用 PRU 通过 MII 在 ZCZ 封装中运行 4 个以太网的 AM261x 共享可能的引脚排列来帮助实现?

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 PRU 中模拟的还是 ICSS 中集成了专用 MAC?  [/报价]

    这是通过 ICSS 中的 PRU 进行仿真的、但有 MII FIFO 接口作为 ICSS 外设的一部分连接到 PRU 寄存器。

    用户指南的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    可以使用 AM261x ZCZ 封装 (PRU-ICSS0 和 PRU-ICSS1) 上的两个 PRU 内核来配置 4 个 MII 以太网接口。

    我附加了一个 SysConfig 文件、其中显示了启用此功能所需的引脚排列。 PRU GPIO 到 MII 信号的映射如下所示:e2e.ti.com/.../am261_2D00_zcz_5F00_4mii.syscfg

    此致、

    Brennan